请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1EVM
工具与软件:
尊敬的 TI 团队成员:
我们的 Android 系统包括 Android 板+ DS90UB949-Q1EVM + 948 +触摸屏。
我们需要 在10ms 的系统上电后使 GPIO2输出(高电平有效)、
如何 通过设置寄存器来实现此类延迟?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队成员:
我们的 Android 系统包括 Android 板+ DS90UB949-Q1EVM + 948 +触摸屏。
我们需要 在10ms 的系统上电后使 GPIO2输出(高电平有效)、
如何 通过设置寄存器来实现此类延迟?
感谢您的支持。
尊敬的 Huang:
可以在发出 GPIO 使能命令之前在软件中添加延迟。 例如、在 python 中、可执行以下操作。
例如、要强制 GPIO2在949侧为高电平、您可以写入以下内容。
import time serAddr = 0x18 time.sleep(0.01) #10 ms board.WriteI2C(serAddr,0xe,0x90) #Setting GPIO2 high
此致、
Fadi A.