This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:与 DS90UB971-Q1数据传输速率配对使用

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487735/ds90ub960-q1-paired-with-ds90ub971-q1-data-transfer-rate

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB971-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户在 IV 其产品中将 DS90ub960-Q1 (FPD 链接 iii)与 DS90ub971-Q1 (FPD Link -FPD)搭配使用。

每通道数据传输 MIPI 线路多少? 串行器带宽和解串器带宽不同。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    SER 可支持每通道最大1.5Gbps、但 SER 输出端的总 CSI-2数据不应超过3.28Gbps。