工具与软件:
尊敬的 TI 专家!
您能否说明 远程自动断电模式的预期行为?
我注意到(尽管数据表中未提及?) 当 启用远程自动断电时(未检测到 FPD III 链路)、无法通过 I2C 访问器件、并且所有寄存器在检测到链路并启动后都处于 POR 状态(即使在 复位寄存器0x01中的远程自动断电位被取消置位后)。 虽然未记录此行为、但此行为可重现、并且可以解决。
我目前遇到的问题相当偶发、例如、将复位寄存器0x01中的位7 (远程自动断电)置为有效有时会成功、但在许多情况下、如果进行写入操作时没有 FPD III Link、则会导致 I2C 总线上出现 NACK。 执行此写入操作后、不能访问任何寄存器、直到建立 FPD III 链路。
我的问题是:这个 NACK 应该被忽视吗? 串行器是否可能如此之早进入睡眠模式、以至于它甚至无法确认将其设置为 远程 自动 断电模式的此写入周期?
是否可以通过任何方法来确定此特定写入是否成功、并且这不会影响 I2C 总线上的信号质量?
此致、
Alexander Sverdlin。