This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:软复位所需的时间

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486256/tcan1145-q1-the-time-required-for-soft-reset

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好

执行软复位请求后、SPI 正常通信需要多长时间?

因为我需要在软件设计中考虑软复位后下一个 SPI 通信的时序。


此致、

凌志



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林芝

    已为该主题分配了一名工程师、并将由业务结束2025年03月14日 进行回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的灵芝:

    只要所有数字内核保持通电状态、软复位不会花费很长时间。 为了安全起见、系统仍应等待 tMODE_SLP_STBY 时间(100us)、以确保在发送下一条 SPI 命令之前内核有足够的时间完全复位。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott