This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:如何在 UB949+UB948系统中构建32位触摸屏控制器?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487406/ds90ub949-q1evm-how-to-build-32-bits-touchscreen-controller-in-ub949-ub948-system

器件型号:DS90UB949-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队成员:  

我们的 Android 系统包括  Android  板+ DS90UB949-Q1EVM + UB948 +触摸屏、

触摸屏使用32位控制器、其时序如下所示

Android  电路板连接到 DS90UB949-Q1EVM 的 J20连接器以进行 I2C  通信。

我们尝试了触摸控制器中断的2种设置(仅 扫描了 它的 I2C 地址0x5D (7位))、但接触功能失败。  

1.触摸控制器中断、连接到 UB948的 INTB-IN、FPD-LINK、连接的 UB949-EVM 的 INTB (J23引脚3和引脚4)、  

    Android  板的 I2C 连接到 UB949-EVM 的 J20。

   UB949的寄存器设置:0xC6为0x21、0x03为0xDA、0x07为0xBA (触摸控制器8位地址)、0x08为0xBA

    UB948寄存器设置:0x03为0xFB、0x05为0x9E、0x1E 为0x53

   (GPIO1:触摸 IC 中断高电平有效输入、GPIO2:触摸 IC 复位低电平有效输出)  

2、触摸控制器中断连接到 UB948的 GPIO1、FPD-link、连接的 UB949-EVM 的 INTB (J23的引脚3和引脚4)  

   Android  板的 I2C 连接到 UB949-EVM 的 J20。

  UB949的寄存器设置:0x0E 为0x53、0x03为0xDA、0x07为0xBA (触摸控制器8位地址)、0x08为0xBA

   UB948寄存器设置:0x03为0xFB、0x05为0x9E、0x1E 为0x53

   (GPIO1:触摸 IC 中断高电平有效输入、GPIO2:触摸 IC 复位低电平有效输出)  

希望您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试时、您是否运行了端到端视频或图形生成?  请确保您已按预期锁定和与 DES 的通信。

    按照数据表中所述设置中断后、中断信号是否按预期到达?  

    要使该触摸控制器通信正常工作、运行所需的速度是多少?  

    此致、
    Ikram