This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:需要 IMDS 报告

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486756/tcan1146-q1-need-imds-report

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

需要以下器件型号的 IMDS 报告

TL431AQDBZRQ1

您需要在门户中创建相同的内容

公司详细信息:

身份证号:279074.

公司名称: TATA AUTOCOMP EVCS electronics.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:

     TL431AQDBZRQ1器件不属于 TRX 系列、与 TCAN1146收发器无关。 我将该线程转移到我们的电源管理组以寻求支持。  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系客户支持获取 IMDS。