This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1465-Q1:ISUP 计算

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1465-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481867/tcan1465-q1-isup-calculation

器件型号:TCAN1465-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在考虑使用 TCAN1465-Q1、他们希望 估算其在睡眠模式下的最大电流消耗量。 您能否检查以下计算/行为是否正确?

在睡眠模式(LP 接收器:开启)下: 最大35uA+40uA = 75uA
-接收 WUP 后,设备进入 WUF 标识,最大35uA + 550uA = 585uA
-当 WUF 匹配时, 设备将进入正常模式

谢谢!

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei,

    这是客户的正确假设。 感谢您在 E2E 上发帖、如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    另一个问题、即使该 IC 处于睡眠模式且没有总线  偏置、当在其他节点上连接2.5V 的总线偏置时、是否仍然可能消耗额外的550uA 电流?  

    我想了解其他节点的总线偏置是否会影响该 IC 的电流消耗。

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei,

    不可以、这种消耗取决于启用内部 CAN 总线驱动器并偏置其自己的 CAN 总线、并启用数字内核来实现。

    此致、

    Eric Hacket t