This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:DisplayPort 到四路独立 SDI 输出转换器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487828/tdp2004-displayport-to-quad-independent-sdi-output-converter

器件型号:TDP2004

工具与软件:

您好、TI:

我想问您是否可以推荐适用于 DisplayPort 到四路独立 SDI 输出转换器的 IC。 您是否有适用于此类应用的硬件?

例如、检查此器件: https://qtakehd.com/hardware/qod/ 我们希望在我们的器件中实施类似此硬件的东西。

目前我正在寻找建议和建议、可能是方框图。

(PS:我在"器件型号"部分中随机选择了某些器件)

谢谢你
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们的 TDP 产品组合可以重新驱动每个通道的传入 DP 信号、然后您可以独立获取每个数据通道的输出以供您使用。 但是、TDP 产品组合不会将传入信号从一个协议转换到另一个协议、因此必须进行测试以确保其功能正常。  

    但是、我们的产品系列可用于在您的设计涉及长布线时确保信号完整性。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!
    J