This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:如何测试高达5Mbps 的 CAN 总线

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481217/tcan4550-how-to-test-can-bus-up-to-5mbps

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

嗨、团队:

您能向我们展示我们如何测试 TCA4550以满足 CAN 总线5M bps 吗?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    请参阅 TCAN45xx 软件用户指南 (链接)、了解有关如何配置 TCAN4550以及如何发送和接收 CAN 消息的说明。

    有关 CAN FD 控制器(MCAN)特性和配置的其他信息、请参阅 M_CAN 用户手册 (链接)。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    考虑 CAN 总线接口行为、您认为 CAN 总线(TCAN4550)是否可以执行 Tx/SI Rx 自动测量?

    在测试模式下、它是否支持环回模式和静音模式?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您认为 CAN 总线(TCAN4550)是否可以执行 Tx/SI Rx 自动测量?

    我不知道您指的是什么。  TCAN4550不会"执行"任何测量。  它在 CAN 总线上发送和接收消息。  

    对于测试模式、它是否支持环回模式和静默模式?

    有。  有关详细信息、请查看数据表和 M_CAN 用户手册。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    客户按照软件用户指南中的说明配置 TCAN4550以发送和接收 CAN 消息之后。

    如何测试 CAN FD (数据速度大于5Mbps)是否满足客户要求?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    可通过改变数据位时序和预分频器(DBTP)寄存器(0x100C)中 DTSEG1和 DTSEG2位域的时间份额(tq)数量来调整位速率。

    在40MHz 时钟频率下、每位有8 tq、这就是为 DTSEG1和 DTSEG2域分配的总数。  因此、要提高比特率、需要减少 tq 总数。

    此致、

    Jonathan