This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:RST_N 规格

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487437/dp83825i-rst_n-specification

器件型号:DP83825I

工具与软件:

大家好

对于从修订版 A 更改为修订版 B 的数据表、我有三个问题

数据表说明 RST_N 连接到 AVDD (3.3V)而不是 VDDIO。
1.我认为这是一个非常重要的更改,但是"修订历史记录"中没有提及。 为什么会这样?
2.请告诉我 RST_N 管脚阈值电压的规格、VIH 和 VIL。
3.请告诉我 RST_N 引脚的内部上拉电阻的值。

提前感谢。
此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    请期待下周早些时候对该问题的反馈。

    谢谢!
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San、

    lee david2 说:
    1. 我认为这是一项非常重要的更改、但"修订历史记录"中未提及此更改。 为什么?

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 我们将通过计划在年底推出的新版本来解决此问题。  

    lee david2 说:
    2. 请告诉我 RST_N 引脚阈值电压 VIH 和 VIL 的规格。

    VIH 为1.7V
    VIL 为0.8V

    lee david2 说:
    3. 请告诉我 RST_N 引脚的内部上拉电阻的值。

    是10k。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    J