This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:将 DS90UB960-Q1EVM 连接到重新计算 J30

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486411/ds90ub960-q1evm-connect-ds90ub960-q1evm-to-recomputer-j30

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

工具与软件:

大家好、可以将 DS90UB960-Q1EVM 电路板连接到 reComputer J30吗? 该电路板具有2个 MIPI CSI 输出。 J30重新计算机包含22引脚 MIPI-CSI 连接器。 是否有一根导线可用于将这两者连接在一起?  电路板上的 MIPI CSI 输出为40引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿森尼、您好!

    DS90UB960-Q1EVM 使用40引脚的 P/N  QSH-020-01-QSH-08 H-D-DPA . 以下是连接器的连接。

    我不熟悉 reComputer J30、但如果您可以确认 reComputer J30使用相同的连接器和引脚排列、那么您可以使用以下电缆:

    • HQDP-020-12.00-TTL-TTL-5-B

    • HQDP-020-40.00-TTL-TTL-5-B

    请注意、这些是 Samtec 自定义电缆 OPN。 您可以尝试在线购买这些电缆、也可以在电缆长度较短的不同 OPN 中找到这些电缆、也可以从 Samtec 订购该器件。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TL-5-B

    您好、我的  reComputer J30使用了一个15引脚 MIPI-CSI 摄像头连接器、 是否有将40转换为此15的连接器、或者是否需要切断 HQDP-020-40.00-TTL-TTL-5-B 的一端、并将正确的导线分别连接到 J30?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此图、CSI-2布线似乎已路由到需要柔性电缆的连接器。 Raspberry Pi 一样的功能、可以吗?

    在这种情况下、没有商用电缆可将 CSI-2连接器从960 EVM 连接到  ReComputer J30连接器的输入端。

    如果 reComputer 不提供任何适配器板、那么您最好开发一个定制适配器 PCB、在我们的960 EVM 与 reComputer 系统之间建立 CSI-2连接。

    不建议切割电缆和手动焊接。 这很可能会导致 CSI-2数据出现 SI 完整性问题。

    此致!

    Justin Phan