This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:需要 IBIS 模型

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1, TCAN1044-Q1, TCAN1051GV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483965/tcan1057a-q1-need-ibis-model

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051GV-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否为 TCAN1057A-Q1提供 IBIS 模型来执行信号完整性仿真。

此致、

Shobha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shobha:

      再次感谢、TCAN1044-Q1 IBIS 模型可用于我们拥有的任何8引脚 CAN FD 器件、因为 IBIS 仅对所有器件的 CAN 总线通信进行了相同的仿真。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Mic、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Shobha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoba 先生、您好!

    不用客气。 如果没有其他问题、请帮助单击"解决以关闭"、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高麦克风、

     我们需要您对此进行确认。 我拥有支持3.3V 电压的 TCAN1042 IBIS 模型...能否 使用此模型(而不是 TCAN1051GV-Q1)进行仿真。 因为我们没有适用于  TCAN1051GV-Q1的模型

    谢谢此致、

    Shobha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoba 先生、您好!

    是的、您可以使用 任何8引脚 CAN FD IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    Michael。