This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928链路伙伴连接检查

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487265/ds90ub928q-q1-ds90ub928-link-partner-connection-check

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 DS90UB928、当链路伙伴未传输任何数据时、他们是否知道可以通过哪种方法来检测链路伙伴是否已连接?

如果连接了或未连接链路伙伴、客户需要 DS90UB928报告、以检查电缆是否断开。

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    您可以使用寄存器0x7读取串行器 I2C 地址。

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esther

    注意并谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esther

    寄存器0x7远程 ID 是否取决于锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不、不是。 这仅取决于是否检测到上游 SER。  

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esther

    UB941 DES_ID_DES_ID_1寄存器(地址= 0x6)也是如此、对吧? 指示 DES 存在。

    UB941 GENERAL_STS 寄存器(地址= 0xC)位0 LINK_DETECT 也 指示 DES 存在。 它是完全相同的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    有。 寄存器0x6为您提供 DES 地址、而寄存器0xC 的位0指示是否检测到链路。 为了检测是否存在下游 DES、可以使用这两者。