This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:DP83TG721能否同时支持1000BASE-T1和100BASE-T1?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488178/dp83tg721s-q1-can-dp83tg721-support-both-1000base-t1-and-100base-t1-at-the-same-time

器件型号:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

客户希望使用 T1 PHY 连接 CPSW-9G

DP83TG721是否能够支持具有自动协商功能的1000BASE-T1和100BASE-T1?

此致

  Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    我们的单线对以太网产品系列仅限单速产品。 DP83TG721仅支持1000Base-T1。  

    DP83TG721与 DP83TC812封装兼容、允许单个设计填充100Mbps 或1000Mbps PHY。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

      TI 是否有此类 T1 PHY 支持1000BASE-T1和100BASE-TI?

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    不可以、TI 没有任何双速 SPE PHY。  

    客户是谁? 我们希望了解需要双速 SPE PHY 的终端应用。  

    谢谢!

    David