请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAL9539-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
希望你有一个美好的一天!
如何理解 TRT、TFT、tTRR_GND 和 tTRR_POR50?


我的理解是否如下所示?
- TRT、TFT (红色矩形)是 TCAL9539-Q1本身的无法由用户控制的特性。
- tTRR_GND 和 tTRR_POR50 (绿色矩形)不是 TCAL9539-Q1的特性、需要在使用时由 MCU 控制。
此致、
LEO