This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:有关 TRT、TFT、tTRR_GND 和 tTRR_POR50的问题。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487883/tcal9539-q1-questions-about-trt-tft-ttrr_gnd-and-ttrr_por50

器件型号:TCAL9539-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

希望你有一个美好的一天!

如何理解 TRT、TFT、tTRR_GND 和 tTRR_POR50?

 

 

我的理解是否如下所示?  

  • TRT、TFT (红色矩形)是 TCAL9539-Q1本身的无法由用户控制的特性。
  • tTRR_GND 和 tTRR_POR50 (绿色矩形)不是 TCAL9539-Q1的特性、需要在使用时由 MCU 控制。

此致、

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有四个参数均受该器件的限制。 当电源电压骤降超过这些限制时、则无法保证复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    [报价 userid="529731" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487883/tcal9539-q1-questions-about-trt-tft-ttrr_gnd-and-ttrr_por50 "]如何理解 TRT、TFT、tTRR_GND 和 tTRR_POR50?[/QUOT]

    TRT =上升速率、电源从 GND 到 VCC 的斜升速率

    TFT =下降速率、从 VCC 到 GND 的电源下降速率。  

    tTRR_GND =再次上升回 VCC 之前保持 GND 或0.2V 的时间。  

    tTRR_POR50 =在重新升高电源电压之前将 VCC 保持在低于上电复位电平的电压所需的时间。  

    [报价用户 id="529731" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487883/tcal9539-q1-questions-about-trt-tft-ttrr_gnd-and-ttrr_por50 ]TRT、TFT (红色矩形)是 TCAL9539-Q1自身的特性、无法由用户控制。[/QUOT]

    有时、用户可以控制该引脚、具体取决于为 I/O 扩展器提供 VCC 的方式。 电源线上的外部电容也会影响此斜升速率。  

    [报价 userid="529731" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487883/tcal9539-q1-questions-about-trt-tft-ttrr_gnd-and-ttrr_por50 "]tTRR_GND 和 tTRR_POR50 (绿色矩形)不是 TCAL9539-Q1的特性、在使用时需要由 MCU 控制。[/QUOT]

    我在这里倾向于同意。 MCU 等待 I/O 扩展器启用电源、LDO 等的时间通常由控制器决定。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢泰勒和克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler