This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:均衡电平与插入损耗建议

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488287/ds90ub936-q1-eq-level-vs-insertion-loss-suggestion

器件型号:DS90UB936-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否建议合适的 EQ 等级? 客户希望更改 AEQ_min 和 AEQ_max 以提高链路稳健性并避免 EQ 锁定到错误水平。

我们正在运行地图以获得一些指导、同时、请检查是否有任何93x/95x 插入损耗与 EQ 建议表可用于全面确定 EQ 设置。

- 935+936同步模式4Gbps FPD-rate

- EE 是使用10m 同轴电缆的电子视镜应用

-插入损耗测试结果低于-15dB@2Gbps

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为自适应均衡功能的一部分、该器件将自动锁定至有效 EQ 电平。 如果需要更改 EQ 窗口的 AEQ min 和 AEQ max、建议根据地图结果选择值。 MAP 结果将显示哪些 EQ 电平具有多个通过位置。 例如、在 MAP 结果中、以下最小值8和最大值10比较合适。 另请注意、链路的整体运行状况取决于器件连接和电缆。 因此、请确保使用预期的电缆获得代表最终系统的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能仔细核对一下我的问题吗? 我不想问如何使用映射结果来确定 EQ 范围、它是 FPD 通道插入损耗与 EQ 映射表。 我想确保这两种方法都有类似的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入损耗结果不用于确定 EQ 范围。 如果需要更改 EQ 窗口的 AEQ min 和 AEQ max、应使用 MAP 工具。