This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:如何使用串行器#39;的 I2C 寄存器验证 HDMI DDC 线路是否正常

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485542/ds90ub949a-q1-how-to-verify-hdmi-ddc-lines-are-ok-by-using-serializer-s-i2c-registers

器件型号:DS90UB949A-Q1

工具与软件:

我想知道是否有任何方法可以通过读取 DS90UB949的 I2C 寄存器来检查 HDMI DDC 线路是否正确连接。 如果可能、您能否告诉我们 检查 DDC 线路是否正常需要遵循哪些步骤。 它将在生产中对我们大有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanthanu、您好!

    这些用于 EDID 您的 EDID 是否可以正常工作? 如果是、则它们会 按预期工作。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDID 读取无法正常工作、因为我们的硬件中存在具有定制固件的 DP 到 HDMI 转换器 LT8711U Lontium 芯片。 提供的定制固件 Lontium 无法读取 EDID 功能、因为我们需要 Lontium 确认的更快的显示操作。 我想知道有什么其他方法可以进行测试、说 DDC 线可以用于生产。 此外、我们无法承受刷写通用固件以进行测试和再次刷新定制固件的费用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanthanu、您好!

    DDC 总线应仅为 HDMI PHY 活动而保留-在949中、不用于与显示面板通信或背光控制等功能。 它专门用于 HDMI 源 PHY 和接收 PHY 之间的桥接控制。 因此、如果没有 HDMI 源发起事务(如 EDID 轮询)、实际上无法检查该 I2C 总线功能。 否则该 I2C 总线将处于空闲状态。

    此致、
    Fadi A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好感谢支持 我们将尝试从 Lontium 获得解决方案。