工具与软件:
我在另一个主题中找到了有关降低的待机电流的讨论 TCAN1044AV .
建议的方法仅涉及到提供电压 VIO 、设置时 VCC (+5V)至0V .
为了实现该目的、我们使用了 TPS70950QDBVRQ1 5V LDO 并控制其 使能 才能转动 VCC 导通和关断。
但是、我们遇到了一个问题:
在 CAN 总线进入显性状态 我们希望触发 CAN 唤醒 . 显性状态由检测 外部电路 以唤醒 MCU。 唤醒后、我们启用 LDO 、供应 为 TCAN1044AV 提供+5V 电源 .
此时、由于某种原因 无法接收到 CAN 命令 正确配置。
但我们怀疑的一个可能原因是 为 TCAN1044AV 提供+5V、而 STB 停用 、 电压斜升可能太慢 或 TCAN1044AV 的上电时间可能过长 、导致 CAN 命令的开头 .
作为参考、a 3.3µF 电容器 连接到 +5V 性能。
如果有人对此问题有任何见解、请分享您的知识。
谢谢!