This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:如何计算 WAKE 引脚上的电阻器/电容器值?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483226/tcan1463-q1-how-to-calculate-resistor-capacitor-value-on-wake-pin

器件型号:TCAN1463-Q1

工具与软件:

大家好、团队

我的一个主要客户 KyungShin 询问如何计算 WAKE 引脚上的电阻器/电容器值。  

电阻值:3k Ω、33k Ω 和电容器22nF。

您能告诉我是否有规则来修复该值或任何公式吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    数据表9.4.1.5.2 对此进行了很好的概述、并提供了 一些示例计算。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队

    我是庆信的崔贤真。

    如上图所示连接时、电容值为22nF 是否存在任何问题?  

    (Vsup 的 VIN 和 Wake 引脚的 Vin 连接到同一节点。 但是、它们之间的连接并不完全靠得很近。)

    我想知道如何计算能够与连接到唤醒引脚的电阻器值竞争的电容器容量。

    * 是否有办法在数据表9.4.1.5.2中计算电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hyeon-geon

    这里的电容器进行 去抖。 互联网上有很多关于此主题的源代码、这是 TI 提供的一个。

    https://www.ti.com/lit/ab/scea094/scea094.pdf

    https://www.ti.com/video/5840441551001

    此致、

    Sean