请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1463-Q1 工具与软件:
大家好、团队
我的一个主要客户 KyungShin 询问如何计算 WAKE 引脚上的电阻器/电容器值。
电阻值:3k Ω、33k Ω 和电容器22nF。
您能告诉我是否有规则来修复该值或任何公式吗? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队
我的一个主要客户 KyungShin 询问如何计算 WAKE 引脚上的电阻器/电容器值。
电阻值:3k Ω、33k Ω 和电容器22nF。
您能告诉我是否有规则来修复该值或任何公式吗? 谢谢。

你好、Hyeon-geon
这里的电容器进行 去抖。 互联网上有很多关于此主题的源代码、这是 TI 提供的一个。
https://www.ti.com/lit/ab/scea094/scea094.pdf
https://www.ti.com/video/5840441551001
此致、
Sean