This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:RMII 从模式 XI

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488466/dp83tc814r-q1-rmii-slave-mode-xi

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具与软件:

 

你(们)好

我对该连接图中的 XI 有点困惑。 我认为 XI 应根据引脚说明中的措辞采用50 MHz 时钟。 但是、此图中的 XI 上显示了50 MHz 时钟和25 MHz 时钟。  

1.应该将25MHz 或50MHz 时钟连接到 XI 吗?  

2.可以确认 XI 是连接到 RMII 接口的正确引脚吗?  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体地说、是否可以在 RMII 从模式下仅使用25MHz 时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    这是一个拼写错误、将在下一个数据表修订版本中更正。 您可以看到 DP83TC812数据表的图8-3 包含更正后的图像。  

    RMII 从模式在 XI 引脚上使用50MHz 时钟。 RMII 主模式在 XI 引脚上使用25MHz。  

    谢谢!

    David