请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB941AS-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队
评估以下各项
基于DS90UB941AS - Q1和DS90UB948 - Q1的高可靠车载视屏传输方案设计要点
图1。 设计 DESER 设备是否可以通过 STP (同轴电缆)电缆支持热插拔?
如果需要降低系统功耗、可以在串行器端进入断电模式时通过中断来唤醒解串器器件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队
评估以下各项
基于DS90UB941AS - Q1和DS90UB948 - Q1的高可靠车载视屏传输方案设计要点
图1。 设计 DESER 设备是否可以通过 STP (同轴电缆)电缆支持热插拔?
如果需要降低系统功耗、可以在串行器端进入断电模式时通过中断来唤醒解串器器件吗?
您好!
不建议热插拔941 FPD 链路。
如果需要热插拔、则应在每次热插拔后重置 DES AEQ、以确保 AEQ 锁定到来自941AS 的正确信号。
如果需要降低系统功耗、当串行端进入断电模式时、解串器器件能否通过中断模式唤醒?
当 SER 侧处于断电模式时、SER 器件无法向 DES 侧传输任何信号、包括中断。
BR、
Esther