This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:热插拔和节能

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488156/ds90ub941as-q1-hot-plug-and-power-saving

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

评估以下各项

基于DS90UB941AS - Q1和DS90UB948 - Q1的高可靠车载视屏传输方案设计要点

图1。  设计 DESER 设备是否可以通过 STP (同轴电缆)电缆支持热插拔?
如果需要降低系统功耗、可以在串行器端进入断电模式时通过中断来唤醒解串器器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议热插拔941 FPD 链路。

    如果需要热插拔、则应在每次热插拔后重置 DES AEQ、以确保 AEQ 锁定到来自941AS 的正确信号。

    如果需要降低系统功耗、当串行端进入断电模式时、解串器器件能否通过中断模式唤醒?

     当 SER 侧处于断电模式时、SER 器件无法向 DES 侧传输任何信号、包括中断。

    BR、

    Esther