请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
尊敬的所有人:
在 TCAN1145的数据表中、有"接地输入电容(CANH 或 CANL)"、其最大值为20pF
我是否能对哪一个 CAN 收发器满足对地输入电容(CANH 或 CANL)最大值低于20pF 的要求?
此致
Hongyi Zhuang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的所有人:
在 TCAN1145的数据表中、有"接地输入电容(CANH 或 CANL)"、其最大值为20pF
我是否能对哪一个 CAN 收发器满足对地输入电容(CANH 或 CANL)最大值低于20pF 的要求?
此致
Hongyi Zhuang