This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:是否需要外部 ESD 保护?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487941/tlin1431-q1-external-esd-protection-required

器件型号:TLIN1431-Q1

工具与软件:

这应该是一个非常简单的问题、

我查看了 GM 文件(CG6471 -附录 S5)中有关部件选择的内容、

对于 TLIN1431-Q1、显示"无需外部 ESD 保护"。

这是否意味着在使用 TLIN1431进行设计时无需使用 ESD 保护元件(例如 ESD 二极管)?

或者采用外部 ESD 保护进行设计是否仍然更好、以实现更高的可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungan

    为了满足 GM 的要求、需要提供外部保护、但最好提供外部保护、以提高系统可靠性。

    此致、

    Eric Hackett