请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 工具与软件:
团队、
UB948 FRC_CONTROL 寄存器(地址= 0x29)位5、6 HS、VS 极性设置。
UB941 DSI_CONFIG_1寄存器(偏移= 0x21)位 5、6 HS、VS 极性设置。
我应该何时对这些位进行编程?
在当前客户项目中、 HS、VS 极性设置混乱。 (SoC 设置为低电平、UB941设置为低电平、UB948设置为 H、屏幕需要 L)
但显示效果都很好。 为什么会这样?
谢谢