This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:RX 上的数据为什么会这样?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489426/tcan1042-q1-why-is-the-data-on-rx-like-this

器件型号:TCAN1042-Q1

工具与软件:

你好  

我使用了 TCAN1042-Q1、将 TPS929240用作专用 CAN 控制、检查了 RX 和 TX 波形、发现不仅可以看到 RX 数据、还可以看到 RX 上的 TX 数据。 我想问为什么?

请参考下图。这与 CAN 收发器的配置有关吗?还是与 CAN 控制的配置有关? 请向我解释。

谢谢你

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinlei:

    这在单节点设置中是正常的。 通常用于诊断。 但是、多节点的异常可能是由收发器、控制器或两者造成的。 如果可能、请验证 CAN 收发器是否采用已知的工作配置、以查看问题是否仍然存在。 我建议使用不同的 CAN 节点并观察是否发生问题、以帮助查明问题。

    •  如果配置为环回模式、则可能会发生问题。 如果启用了环回模式、请验证配置设置。
    • 确保正确端接
    • 确保 TX 和 RX 未接线或短路错误。
    • 确保控制器设置为接收具有滤波功能的消息、因为控制器可能会将其自己的 TX 消息显示为 RX。
    • 感谢、确保驱动控制器的软件没有错误地配置为接收自己的消息或处于允许回显传输消息的状态。

    此致、

    Michael。