This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH983-Q1:从 DS90UH983-Q1到 DS90UH984-Q1生成测试图形

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH983-Q1, DS90UH984-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487355/ds90uh983-q1-generate-a-test-pattern-from-ds90uh983-q1-to-ds90uh984-q1

器件型号:DS90UH983-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH984-Q1

工具与软件:

您好!

我们尝试从 DS90UH983-Q1到 DS90UH984-Q1生成测试模式 。

然后将 DP 数据从984输出到电池板。 但我们 在屏幕上看不到任何图像。

当我检查984的寄存器时、似乎没有收到图像信号。 我不确定983是否未发送图像或984未正确接收图像。

983和984中是否有任何寄存器可以帮助澄清此问题? 谢谢。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack!

    您是否要共享983和984的初始化脚本以检查配置?

    983和984具有 APB 寄存器和中断、有助于评估 DP 相关错误诊断、可使用脚本读取这些寄存器和中断。

    由于这些脚本都很复杂、大多是 NDA、能否告知我、您是否能够与 FAE 联系、使这个成为内部 E2E 论坛?

    • 如果无法做到、并且您不想在论坛中共享初始化脚本、也可以通过 m-bolante@ti.com 联系我 (请包含主题标头 DS90UH983-Q1:生成从 DS90UH983-Q1到 DS90UH984-Q1的测试模式)

    谢谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miguel:

    我们已经发现我们的电缆有一些问题。

    感谢您的答复。