请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 工具与软件:
我 做了 一个 SPE 到 SPE 板来增强 SPE 信号 ,使用 两个 DP83TG720 RGMII 背对背 连接

SPE 转 SPE 电路板中有一个 MCU、可以为 两个 DP83TG720s 寄存器配置 MDIO 和 MDC
当我 、系统通电时 、一台 PC 未能 ping 通 另一台 PC 的 IP 地址、 但 SQI LED 指示灯指示
SPE 信号质量完美、
我的问题:是否需要 在 SPE 转 SPE 电路板中配置两个 DP83TG720寄存器?
谢谢您!