工具与软件:
团队成员、您好!
我正在使用中 DP83869HM 我的项目之一中的 Phy IC。
我需要 IEEE 802.3 (2018)合规性测试报告 DP83869HM 在以下部分中、
发送器电气规格:
1) 40.6.1.2.1峰值差分输出电压和电平精度。
2) 40.6.1.2.2最大输出压降
3) 40.6.1.2.3差分输出模板
4) 40.6.1.2.4发送器失真
5) 40.6.1.2.5发送器时序抖动
6) 40.6.1.2.6发送时钟频率
7) 40.6.1.2.7从安静状态转换到唤醒状态后的发送器操作
接收器电气规格:
1) 40.6.1.3.1接收器差分输入信号
2) 40.6.1.3.2接收器频率容差
3) 40.6.1.3.3共模噪声抑制
4) 40.6.1.3.4外部串扰噪声抑制
5) 40.6.1.3.5 Signal_Detect
验证合规性所需的上述测试结果/报告。
注意:我在德州仪器(TI)网页上找到的测试报告很少。 但这些都不足以满足我的要求。
这是一项紧迫的要求、请优先考虑这一点。
此致、
Prabakaran P.