This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:IEEE 802.3合规性测试报告/结果

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490219/dp83869hm-ieee-802-3-compliance-test-report-result

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用中  DP83869HM 我的项目之一中的 Phy IC。  

我需要 IEEE 802.3 (2018)合规性测试报告  DP83869HM  在以下部分中、

发送器电气规格:

1) 40.6.1.2.1峰值差分输出电压和电平精度。

2) 40.6.1.2.2最大输出压降

3) 40.6.1.2.3差分输出模板

4) 40.6.1.2.4发送器失真

5) 40.6.1.2.5发送器时序抖动

6) 40.6.1.2.6发送时钟频率

7) 40.6.1.2.7从安静状态转换到唤醒状态后的发送器操作

接收器电气规格:

1) 40.6.1.3.1接收器差分输入信号

2) 40.6.1.3.2接收器频率容差

3) 40.6.1.3.3共模噪声抑制

4) 40.6.1.3.4外部串扰噪声抑制

5) 40.6.1.3.5 Signal_Detect

验证合规性所需的上述测试结果/报告。

注意:我在德州仪器(TI)网页上找到的测试报告很少。 但这些都不足以满足我的要求。

这是一项紧迫的要求、请优先考虑这一点。

此致、

Prabakaran P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供了涵盖40.1.1-40.1.8和40.2.1的报告(自2008年版本的标准起)。 请联系您当地的现场代理以获取这些信息。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的答复。

    请分享 当地现场代理的详细联系信息、因为我没有他们的详细信息。 它可能有助于立即与他们接触。

    我的位置是 印度班加罗尔- 562129

    此致、

    Prabakaran P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会通过私信把 FAE 的信息分享给大家。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该 E2E 主题、因为该讨论将离线进行。

    此致、

    Gerome.