This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 PHY 硬件地址未检测到

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470750/dp83869hm-dp83869-phy-hw-address-is-not-detecting

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在设计中、我使用了 DP83869HM 器件、问题是我无法找到 phy 硬件地址、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 地址可通过硬件自举进行选择、如下所示。

    请查看随附的原理图检查清单、确保您的原理图正常。

    e2e.ti.com/.../5432.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    上电时、您还可以探测 RBIAS 处的电压吗? 可以在 RBIAS 处看到1V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    I 检查了 RBias 电压。 它为0.989V

    但问题是 Vmood 电压不正确。 然而、Rhi 和 Rlo 值是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否浏览一下我之前回复中随附的原理图检查清单、并确保您的原理图正常?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有任何活动、我将继续并关闭此 E2E 主题。 您可以通过响应此 E2E 主题来重新打开该主题。

    谢谢

    David