“线程”中讨论的其它部件:BQ25792
我们正在使用 tps25750+bq25792。
无 EEPROM。
固件可以通过 MCU 通过 I2C 进行更新。
是否可以支持此案例:
1)仅接收器
2)当有电池时,请启用 PD 充电和 bq25792的 SYS 引脚输出。
3)如果没有电池,请保持 PD 状态,并保留 bq25792的 SYS 引脚的输出。
4)再次连接蓄电池时,返回到2)情况。
如何配置硬件和软件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用 tps25750+bq25792。
无 EEPROM。
固件可以通过 MCU 通过 I2C 进行更新。
是否可以支持此案例:
1)仅接收器
2)当有电池时,请启用 PD 充电和 bq25792的 SYS 引脚输出。
3)如果没有电池,请保持 PD 状态,并保留 bq25792的 SYS 引脚的输出。
4)再次连接蓄电池时,返回到2)情况。
如何配置硬件和软件?
为此,您可以遵循参考设计 USB-PD-CHG-EVM-01评估板| TI.com 。
我们正在设计一种产品,支持在 运行期间更换电池。
因此 ,在连接 USB 充电器时,必须保留 SYS 输出。
最好保持 PD 充电状态。
但是,如果 有一些困难,也可以恢复到安全的5V 充电状态。
保持 BQ25792的 SYS 引脚电源输出是关键。
因此,对于4个人来说,我真的在问 在插入或拔下电池时是否可以保持 SYS 输出?
另一方面, 当充电电压降至5V 时,SYS 输出是否会出现一些不稳定的情况?
尊敬的魏:
请阅读以下有关 BATFET 及其对系统和电池电压的影响的常见问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049317/faq-how-does-the-batfet-work-in-the-bq25790-bq25792-bq25798-and-bq25672
请小心管理 来自蓄电池插座的涌入/紧急电流。
谢谢,
迈克·埃曼纽尔
如果回答了您的问题,请单击“已解决”。