https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069410/dp83620-mii-bus-idle
部件号:DP83620“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
我们设计了一款新型主板,DP83620连接到 Micrel KSZ8873MML 端口1。
当重置和断电信号被取消断言时,我可以在 MDI 接口上看到一个类似于自动协商脉冲的脉冲。 当我将链路连接到另一个以太网设备时,不会创建链路。 (笔记本电脑)
我尝试将链路强制为100Mbps 全双工模式,我得到的唯一行为是 TX 对现在显示活动链路。 RX 无任何内容。
在此期间,MII 总线处于空闲状态,甚至 TX_CLK 和 RX_CLK 也处于低电平状态。 我们在 MDIO 总线上没有任何通信。
我已包括示意图页面。
是否需要通过 MDIO 执行任何初始化? 是否缺少捆扎电阻器?
谢谢,