This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:哪种设备适合保护 ESD 的 LVDS

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD224, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069609/esd224-which-device-fits-to-protect-lvds-for-esd

部件号:ESD224
“线程”中讨论的其它部件: ABSESD204Strike

大家好,团队

我的客户询问 ESD224是否适合保护显示器的 LVDS。 然而,在速度方面,我并没有直接对电压水平表示担忧。

接口的规格为建议的最大值。 3.6V 和 ABS。 最大3.96V,参考接地。 接口 VIH = 2.52V。  

ESD204似乎更适合,但击穿电压更高,应该如何设计?

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank

    我们目前正在度假,但我们将于明天返回,以帮助您进行查询。  


    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    如果您担心电压夹持性能,ESD224将是更好的选择。 ESD224与典型的 ESD 保护二极管略有不同,因为除了二极管外,它还具有一个集成系列电阻器来限制 ESD 电流。 您可以在数据表第8.2节的图表中看到这一点。  

    如果您参考 ESD224数据表上的电气特性表,您将看到系统侧的夹紧电压为8 V,用于8 kV IEC 电击。 16 V TLP 夹持电压更高,因为它只测量二极管性能,而不是使用电阻器测量整个芯片。  

    使用 ESD224的缺点是它不允许流路由(数据表中的第11.2节)。  如果这是您的客户的要求,则可以选择 ESD204。  

    此致,

    马特·史密斯