《线程》中讨论的其它部件: DS100MB203, TMUXHS4412
您好 TI 团队,
我想知道此设备是否适用于 USB3.0和 DisplayPort 信号通路?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队,
我想知道此设备是否适用于 USB3.0和 DisplayPort 信号通路?
此致
许志安,
DS160PR412与协议无关,可用于 USB 3.0。 我们应该知道以下几项:
1)。 低频 USB 3.0数据速率(5Gbps)的增益不高。
2)。 DS160PR412是针对 PCIe 的,因此它具有 RX Detect。 这意味着它希望在自己的输入端接之前看到输出端接。
如果没有 RX 检测,另一个可能是可选件且增益较高的部件是 DS100MB203,这可能适用。 请注意以下数据表:
此致,纳赛尔