This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072855/dp83tg721

《线程》中讨论的其他部件:DP83TG720R-Q1

你好 ,卡利普帕·斯里尼瓦萨。

适用于 DP83TG720R-Q1

当仅提供 SLEEP 电源且断开其它电源轨时,PHY 是否会自动进入休眠模式?
您的答案:

当所有电源设备都关闭时,设备将处于与休眠模式类似的模式。
但是,国家卫生研究所的水平仍将很高。 这将需要 VSLEEP/R 的额外电流,R 大约等于 INH 的下拉电阻。

在他的情况下,INH 无法连接到 PMIC。

当 仅提供 SLEEP 电源且断开其它电源轨时,新 PHY DP83TG721是否会自动进入休眠模式?

此致

维克托·格拉赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!  

    我们不能在这个公开论坛上分享关于未发布部件的任何信息。 请联系您当地的 TI FAE 或销售代表。   

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫。

    感谢您提供信息。

    我会问我们的 FAE。

    祝你一切顺利

    维克托