This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:VCCA:典型和最大电流消耗

Guru**** 1706760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073255/tpd12s016-vcca-typical-and-maximum-current-consumption

部件号:TPD12S016

您好,支持团队,

 当我们提供1.8V 电源时,VCCA 电源轨的典型和最大电流消耗是多少?

谢谢

普拉迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,支持团队,

    此外,我们还需要了解 VCCA 和 VCC5V 电源轨是否有任何电源顺序要求。 或者任何导轨都可能不会出现任何序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Pradeep,

    感谢您的帮助。 由于农历新年,大多数球队成员都在度假。 答复将被推迟。

    感谢您的理解。

    鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Pradeep,

    数据表中没有 VCCA 的特定典型和最大电流消耗。 我发现还有另一个线程作为您的类似问题,请参阅此线程: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600694/tpd12s016-supply-current-at-vcca

    并且看不到所需的任何电源顺序。  

    建华