“线程: TCAN4550”中讨论的其它部件
团队,请参阅以下客户问题:
为了设计 TCAN4550RGYTQ1的晶体振荡器电路,我们希望获得以下附加信息:
- 振荡器跨导参数(GM)
- 振荡器输出电压(VOH 和 VOL)
- 振荡器输出驱动电流
- 内部反馈电阻
- OSC1和 OSC2引脚电容
请提前感谢您的参与。
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队,请参阅以下客户问题:
为了设计 TCAN4550RGYTQ1的晶体振荡器电路,我们希望获得以下附加信息:
请提前感谢您的参与。
A.
A.
我看到埃里克已经为您提供了应用手册的链接,其中讨论了需要考虑的 TCAN4550晶体振荡器电路设计问题。 如应用手册中所述,典型的 GM 为6.6 MS,而 OSC1的引脚电容通常为10pF,OSC2的引脚电容通常为9pF。 内部反馈电阻为500 kΩ。 振荡器输出驱动电流和输出电压水平将随 OSC1和 OSC2引脚之间放置的外部负载(包括晶体,负载盖和串联电阻)而变化。 振荡器电路由3.3V 或5V 的 VIO 导轨供电。
TCAN4550确实需要特别注意,因为它还支持单端时钟,并且它正在使用最大阈值为150mV 的比较器监视 OSC2针脚的“接地”情况。 如果 OSC2引脚上的电压低于此阈值,设备可能会切换到单端模式并禁用晶体振荡器放大器。 选择正确的负载电容器和串联电阻值将确保 OSC2电压水平将保持在该阈值以上并具有可靠的操作。
此致,
乔纳森
埃里克,乔纳森,
感谢您的明确回答。
客户一直在查看应用程序备注,它回答了大多数问题。
另一方面,我们使用 TCAN45xx 进行了不同的 TIDA 参考设计。
显然,所有这些 TIDA 可能都有 GM < 5 (而 APP 注释规定 GM 应为>= 5)。
—或者以下 GM 估计是否错误?
-与我们在应用说明/数据表中提供的设计建议相比,您将如何评估以下 TIDA?
TDM-02009 —ASIL D 安全概念评估高速牵引,双向 DC/DC 转换
间壁:NX2016SA-40M-STD-CZS-3
ESR 最大值:50
CL:8 pF
C0最大值:3PF (估计值?)
TCAN4550RGYTQ1 GM:6.6毫安
结果 GM:4.32
TIDA-020004 —汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块,通过双 CAN FD 输出对象数据
间壁:CX3225SA40000D0PTWCC
ESR 最大值:50
CL:8 pF
C0最大值:3PF (估计值?)
TCAN4550RGYTQ1 GM:6.6毫安
结果 GM:4.32
Tida-020032 —车载访问蓝牙低能耗+ CAN 卫星模块
间壁:CX2520DB40000D0GPSC1
ESR 最大值:50
CL:8 pF
C0最大值:3PF (估计值?)
TCAN4550RGYTQ1 GM:6.6毫安
结果 GM:4.32
TIDEP-01014 —用于演示 Hercules MCU 上 CAN FD 通信的参考设计
间壁:NX2016SA-40M-STD-CZS-3
ESR 最大值:50
CL:8 pF
C0最大值:3PF (估计值?)
TCAN4550RGYTQ1 GM:6.6毫安
结果 GM:4.32
请提前感谢您的参与。
A.
安比尔,
我想说这些估计的计算结果不准确,而且比实际值低得多。 这些计算在很大程度上依赖于晶体供应商需要提供的晶体的移动参数,并基于直接测量。
数据表中指定的最大 ESR 通常是一个统计最大值,该值与实际晶体的运动阻力(RM)具有边界。 我已经看到,典型的最大 ESR (50)比晶体的实际 RM 高2倍以上。
许多晶体数据表没有指定晶体的分流电容(C0),但通常非常小。 它会因封装尺寸和晶体频率而异,但对于40MHz 晶体,C0通常为1pF 或更低。
NDK 为用于 TCAN4550 EVM 和多种 TI 设计的 NX201SA-40M-STD-CZS-3晶体提供了多个参数,用于这些计算和设计模拟模型。
RM = 19.73 Ω
C0 = 0.7452 pF
我没有所引用的 TI 设计中使用的其他晶体的实际移动参数,但它们可能与 NDK 相似,RM 和 C0远低于50Ω 和3pF 的估计值。 在计算中使用准确的数字可以得出一个值大于5的更准确的 GM 计算。
此致,
乔纳森
乔纳森您好,
感谢您的准确回答。
埃里克还向我指出了时钟设计准则( SLLA549应用说明 ),其中指出了许多重要的设计考虑因素:
https://www.ti.com/product/TCAN4550-Q1?keyMatch=TCAN4550-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN#tech-docs