“线程: TPS65982”中讨论的其它部件
我想在需要两个 USB 端口的系统中实施 PD 控制器。 两个端口都必须是 DRP,但数据角色在整个过程中应保持不变(下图)。
我希望能帮助您确认该解决方案所需的 USB 体系结构和最佳部件。
第一个 USB-C 端口是始终连接到系统的智能手机。 当没有任何设备连接到另一个 USB C 端口时,此电话必须为系统提供至少5V 500mA 的电流。
当充电器连接到第二个 USB-C 端口时,这将成为电源,并且电话应该成为一个电源接收器(为电话充电)。 理想情况下为20V 5A。 电话和系统将由该充电器供电。 在充电器为系统供电时,电话必须保留为 USB 数据主机。
如果充电器连接到第二个 USB-C 端口时手机电池电量不足,充电器应该能够为手机充电(我认为电池电量已耗尽/支持?)。
如果 USB 接收器设备插入第二个 USB-C 端口(而不是充电器),则电话应向该 USB 接收器设备提供至少5V 500mA 的电流。
如果可能,此解决方案将是独立的,不需要处理器或固件开发。
我知道 TPS65994AE 可能是解决方案-能否检查单 个 TPS65994AE 是否可以解决此问题?
使用2台 TPS65982 (下图)是否也可以使用此解决方案? 连接到每个端口的 TPS65982如何协调两个端口中电源角色的变化?