请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB8041 TI 专家您好,
我们正在使用 USB 集线器(TUSB8041),如下所示。
我们生产了100件,但2件有 USB 识别缺陷。
使用3个下游端口。 USB 2.0记忆棒可以识别它。 USB 3.0记忆棒导致所有下游端口出现错误。
窗口的设备管理器将记忆棒识别为正常。 但是,在 Windows 的文件资源管理 器中,记忆棒的名称显示方式不同,无法打开。
您是否经历过这些症状?
您能预测问题的原因吗?
请检查此问题。
谢谢你。
Downey Kim