This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848TSQ 或 HSQ,候补考生

Guru**** 1777770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087596/dp83848q-q1-dp83848tsq-or-hsq-alternate-candidates

部件号:DP83848Q-Q1

我们目前正在使用 DP83848TSQ 和 HSQ 组件来生产我们的一种产品。  我们可以互换使用这两种产品,但由于供应链问题,我们正在寻找其他替代的低风险部件互换。   DP83848QSQX/NOPB 与足印和 IO 规格相匹配。  它的温度范围更好,因为它是汽车零件,而且它似乎也有25 MHz 的时钟。  这是否部分是低风险的下降,或者是否有其他更好的候选部件?  该部件在2023年10月上市,因此看起来可能适合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这应该是一个足够的替代方案。 请确保考虑温度范围因素,因为 H 型为[-40,125],T 型为[-40,85],Q 型为[-40,105]。  

    顺祝商祺!

    杰罗姆