请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI83 您好 TI 团队,
热烈问候,
我们正在 iMX8MMini SoC 上使用 Android 11操作系统。
我们有几个问题:
1.如何在 Uboot/Bootloader 中编入 SN65DSI83?
2.我们应该添加新的 uboot 驱动程序吗? 如果是,您能否为我们提供驱动程序?
3.我们将 LVDS 时钟保持在72.4MHz。 正确吗?
谢谢。