This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:通过CAN唤醒

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1462-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090174/tcan1463-q1-wake-up-via-can

部件号:TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他部件: TCAN1462-Q1

 大家好,客户有以下问题:

我有一个关于通过CAN唤醒的问题。

TCAN1463-Q1还具有来自蓄电池的电源针脚。

此设备是否具有TCAN1462-Q1通过CAN唤醒的功能?

来自TCAN1462-Q1数据表:

 

如果是,在ECU休眠模式下只有Vsup可用(VCC不可用)时,它是否也能正常工作?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef,

    是的。 这两种设备均支持ISO 1.1898万-2:2016定义的通过CAN唤醒。 这允许收发器从低功率模式唤醒,并向CAN控制器指示CAN总线上有活动。 这些设备响应的唤醒模式(WUP)在ISO规范中定义,任何投诉CAN帧都将满足该模式。  

    TCAN1463上的低功耗WUP接收器由Vsup提供,因此,即使在收发器处于睡眠模式时移除Vcc和Vio,通过CAN唤醒也会激活。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott