请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCAN1463-Q1 您好,
我对您的TCAN1462和TCAN1463设备感兴趣。
我们计划以5MBits/s的速率进行通信,我想知道您是否有一些有关终端电容器值的数据:
高值(4.7nF)是否会影响信号质量?
感谢你们的帮助!
此致,
多里安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对您的TCAN1462和TCAN1463设备感兴趣。
我们计划以5MBits/s的速率进行通信,我想知道您是否有一些有关终端电容器值的数据:
高值(4.7nF)是否会影响信号质量?
感谢你们的帮助!
此致,
多里安
您好,Dorian:
分离式电容器的主要用途是帮助过滤掉任何共模噪声。 由于CAN信号本身是差分(CANH - CANL),因此共模([CANH + CANL]/ 2)不会直接影响信号的完整性。 但是,共模噪声在CAN系统中有其他负面影响,即排放。 因此,在共模中筛选能量是有利的。
可以专门选择分离电容器的值,以确定给定系统中的问题频率。 此滤波器的典型值介于4.7nF和100nF之间。 以4.7nF开头是常见的,如果在测试过程中确定了特定的频率,则可以更改此值。
如果您还有其他问题,请告诉我。
此致,
Eric Schott