This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S115:TPS5S115 SCL和SDA传播延迟不同

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD5S115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584494/tpd5s115-tps5s115-scl-and-sda-propagtion-delay-are-difference

部件号:TPD5S115

测试条件:I2C速度为400KHZ。
将A侧HPD_A拉至1.8V,手机AP发送I2C指令以测试SCL_A / SDA_A / SCL_B / SDA_B侧波形(B侧HDMI端子浮动且未连接)。
问题是:
1. SCL_B与SCL_A的下降边缘相比延迟约800纳秒  (请参阅1.8V-5V-SCL.bmp)


与SDA_A下降边缘相比,SDA_B延迟约350ns。  (请参阅1.8V-5V-sda.bmp)


虽然规格值370纳秒的正常值(即SDA)与本书的规格一致,但SCL不符合,差异更大。
因为SCL的延迟将导致B侧I2C定时出现问题。  (请参阅5V-SCL-sda.bmp)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对我的延误表示歉意。 我将研究这个问题并回复给您。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

       您是否检查了此问题? 我的客户 现在有同样的问题。  谢谢你。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在看这件事,很抱歉这么久了。
    您是否有示意图?

    我看不出为何SCL会与SDA有所不同,因为它们的内部结构是相同的。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

      TPD5S115的原理图为:

    谢谢。