主题中讨论的其他部件:TPS2.5741万, TPS2.574万,
我已将EVM连接到平板设备以进行测试。 该设备仅接受5V和20V配置文件。
EVM的设置如下所示:
24V输入
J3设置为H2 (20V @3A)
/EN12V连接未安装,因此NO V2 (无12v)
J4设置为P2 (默认65W)
使用此设置时,设备将接受并按预期在20V电压下充电。
下面是电力输送流量的捕获。 如您所见,PS_RDY在从Capabilities消息发送大约300毫秒后发送到设备。 一切都很好
如果我们现在删除J3上的/EN12v链接以允许提供12v,我们将不再收到PS_RDY消息,即使设备尚未请求12v,但它已请求V3 (20V)
这是捕获。 正如您所看到的,设备会在大约500毫秒后执行硬复位。 此过程无限期循环。
我已经对EVM进行了范围界定,当器件请求20V时,DC-DC将按预期设置为20V (20.62v),但在20V变得稳定时,TPS2.5741万似乎没有发送PS_RDY消息。
请提出任何想法
Trevor