This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万T:晶体振荡器-负载能力

Guru**** 2206920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629257/dp83848t-crystal-oscillator--load-capaicity

部件号:DP8.3848万T
主题: DP8.362万中讨论的其他部件

您好,

我有一个关于DP8.3848万T时钟振荡器的问题。 我确实需要更换振荡器。

对于时钟,我们使用25MHz的振荡器,负载能力为30pF。

我必须改变时钟,但我无法理解。

在7.2 .1.2 .2晶体一节中,它写的是一个20pF负载晶体谐振器,而在表7.3 中,它写的是一个25到40pF之间的Cload。

市场上有许多具有18pF的Cload的振荡器。 这些18pF振荡器能否与DP8.3848万T配合使用?

非常感谢,

传真