请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 主题中讨论的其他部件:Tida-0.0204万
为什么未连接保留的引脚(引脚1,7,9和16)?
我指的是TI设计(TIDA-0.0204万)。 设计指南描述了未连接引脚未连接的原因,但保留引脚的原因未知。
符合EMI/EMC标准,工业温度,双端口千兆位以太网参考设计(修订版 b)
http://www.ti.com/lit/ug/tidu832b/tidu832b.pdf
此致,
Daisuke